This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:多个 ADS1198 上 CH3/CH4 上的异常行为

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624717/ads1198-anomalous-behavior-on-ch3-ch4-across-multiple-ads1198

部件号: ADS1198

您好:

我的上一个论坛已被锁定、没有人能了解我遇到的问题。

我在同一 PCB 上的多个 ADS1198 器件上遇到异常行为。 有关设置的一些详细信息:

  • 我有 4 个采用 BGA 封装的 ADS1198 以级联方式连接、其中 4 条独立的片选线路和一条共享的 SPI 总线。

  • 所有 ADC 均通过 AVDD = 3.3V 、DVDD = 3.3V 且具有相同去耦功能供电。

  • 我使用内部时钟和一个在所有芯片之间共享的外部基准。

  • 我随附了各种连接的原理图以供参考。

发现的问题:

  • 将相同的信号应用于所有通道时、  与其他通道相比、CH3 和 CH4 读取近似半标度。

  • 问题发生在所有 4 个芯片上、并且始终发生在中央通道 CH3 和 CH4 上。

  • 所有其他通道工作正常。

  • 即使是 MVDD 测试也会给出相同的结果:CH3/CH4 半标度、其他通道正确。

有关上电序列和设计的附加信息:

  • CLKSEL 引脚短接至 AVDD、因此当 ADC 开始通电时、该引脚会立即变为高电平。 这不完全符合数据表中建议的上电序列、是对设计的监督。 该配置将在 PCB 的 V2 中进行校正。

 我附上了两个表格、其中显示了采用两种不同配置的所有四个 ADC 的寄存器值。  表中显示的值以十进制表示。

在第一个配置中、我将 ADS1198 设置为正常电极模式、增益= 12。 在第二个配置中、我设置了增益为 1 的 MVDD 模式。 在这两种配置中、采样率都设置为 2000SPS 。

硬件中的电压为 AVDD = 3.3V 、AVSS = 0V 、DVDD = 3.3V 且 REF = 2.5V  

作为参考、作为数字输出的示例:在 MVDD 模式下读取 ADC 输出、我获得了周围的值  10800  ADC 的通道 3 和 4、以及周围的值  21650 用于通道 1、2、5、6、7 所有 ADC 中的 8 个。

您是否有关于为什么只有 CH3/CH4 在多个芯片上显示此行为的任何文档、解释或建议?

提前感谢您

Irene Assinnato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、

    感谢您发送编修。

    两项 建议:

    1. 配置 ADS1198 以测量所有通道上的内部方波测试信号。 这样、根据 ADC 的内部基准电压、输入信号振幅是已知的并预计会精确。
    2. 使用逻辑分析仪检查一个器件的 SPI 输出、并确认数据正在正确解析并与记录的结果相匹配。 因数 2 可能意味着 CH3/4 数据将移动一位、可能是由于额外的时钟或噪声耦合。

    此致、

    Ryan