This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:具有 mV 精度的+/–5V 双极 ADC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624672/ads1115--5v-bipolar-adc-with-mv-accuracy

器件型号: ADS1115

当前设计包含 ADS1115、但我发现该范围上限的非线性度无法进行过多除法。

我正在寻找一个能够处理–5 到 5VDC(或更高)范围内单侧输入的 ADC。 我不提供当前的电路板设计、因为优化新 ADC 时需要对其进行更改。

理想特性如下:

  • SPI 和/或 I2C
  • –5 至 5VDC 的最小输入范围(如果保持精度/分辨率,则较大)
  • 提供+5V 和+12V 电源轨
  • 高分辨率(12 位或绿色)
  • mV 精度
  • 低噪声
  • 尽可能线性
  • 球洞总是很受欢迎、但表面安装是可以接受的