This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220 AIN0 和 AIN1 引脚失败

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624614/ads1220-fail-ads1220-ain0-and-ain1-pin

器件型号: ADS1220

您好、

我们将在我们的应用中使用 ADS1220、在该应用中、一些卡中、我们发现 ADS1220 失败、并检查硬件 AIN0 和 AIN1 引脚失效。

 

image.png

此致、

达门德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmedra Panchal:

    您能更具体地谈谈这个问题吗? 除了引脚出现故障之外、还有什么其他情况?

    器件是否完全损坏或仍然提供数据? 可以 进行下电上电后问题就会消失吗? 您采取了哪些故障排除步骤来解决此问题?

    在原理图中、您有很多跳线、您能告诉我们安装/移除了哪些跳线吗?

    请记住、您提供的信息越多、就越容易帮助您解决此问题。

    -布莱恩