This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CCD 图像信号处理器选择

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5621, LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624385/lm98725-ccd-image-signal-processor-selection

器件型号: LM98725
主题中讨论的其他器件: VSP5621

尊敬的 TI 团队:

我想检查 TI 是否具有与 ADDI7004 交叉参考器件。  
然后、 我想了解 LM98725 和 VSP5621 在应用方面有何区别?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM98725 是一款老一代产品、不推荐在新设计中使用该产品。

    此处对 LM98725 和 VS5621 进行了比较。  ADDI7004 是 4 通道 AFE。

     

    通道 (#)

    分辨率(位)

    最大转换率[MSPS/通道]

    电源电压 (V)

    输出数据格式

    其他

    VSP5621.

    4.

    16

    50

    3V 至 3.6V

    CMOS

    LED 驱动器

    LM98725

    3.

    16

    30

    3V 至 3.6V

    LVDS/CMOS

    时序发生器

    BR、

    典和