This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:TPL0501-100 变阻器范围限制

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624747/tpl0501-100-tpl0501-100-rheostat-range-limitation

部件号: TPL0501-100

TPL0501-100 的数据表规定、在变阻器模式下、端子 H 和端子 L 之间的标称电阻为 10k Ω(第 9 页)。 标称电阻是限制在 10k Ω 还是应该限制在 100k Ω(Rtot)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicki、

    这似乎是数据表错误。 如电气特性表(第 4 页)中所述、Rtot 为 100k Ω。

    谢谢、
    Erin