This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:帮助设计前端电路板 J4 和 J3 引脚排列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298RECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614970/ads1298ecgfe-pdk-help-with-front-end-board-j4-and-j3-pinouts

器件型号: ADS1298ECGFE-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1298RECGFE-PDK、ADS1298

我正在使用您的 ADS1298RECGFE-PDK。  我只使用 FE 板而不使用 MMB0 板。  我的 FE 板是修订版 B。 我需要直接为电路板上电、并与 SPI 总线接口以及控制引脚(例如 START、DRDY 和 RESET)进行通信。  我相信电源来自 J4 引脚 10 (+5V)、接地端是引脚 5。  我相信 SPI 和控制引脚都在 J3 上。  请提供 J3 和 J4 的引脚排列。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claude、

    感谢您发送编修。

    用户指南末尾的原理图详细介绍了与 J3 和 J4 的连接。 我包括了以下相关部分:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的用户指南说这适用于 Rev C。 Mine 是 Rev B 。我假设这也适用于 Rev B 板?  此外、起始引脚位置对我来说有点困惑、原理图中显示的是 SPI START。  我假设这是正常的起始引脚位置 (J3 引脚 1)。  此外、我是否需要修改任何电路板跳线。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claude、

    是的、相同的连接适用于修订版 B  

    您不一定需要控制 START 引脚。 默认情况下、R102 将该引脚拉至逻辑高电平、从而启用 ADC 转换。 如果您出于任何原因想要将此引脚拉至低电平、最直接的连接是 JP22[2]。 您可以移除跳线并将主机控制器直接连接至引脚 2。

    同样、您可以通过移除 JP21 上的跳线并将主机控制器/CS 线路直接连接到引脚 2 来控制片选引脚。

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迄今为止的帮助 Ryan、我仍然无法与 FE 开发板通信。  我正在为 J4 引脚 10 上的 5V 电压轨和 3.3V 电压轨供电。  我正在通过 nRF52840 开发板 5V 和 3.3V 电源轨为 FE 开发板供电。  如果我将 JP24 跳线配置为 2-3、nRF52840 开发板将无法通电(电流消耗过大)。  我必须向 J4 引脚 7 施加 3.3V 电压并将 JP24 配置为 1-2。  这样 3.3V 电源轨不上电、但 DVDD 电源轨采用 3.3V 电压。   JP20 设置为 1-2。 JP2 设置为 2-3。 所有其他跳线均设置为出厂默认设置。  我还在 3.3V DVDD 电压轨与 J5 引脚 5(PWDN 引脚)之间连接了一根导线。  当我为 FE 开发板加电时、我看到的功耗略大于 20mA。  这似乎很高?  我将 nRF52840 开发板的 SPI 布线连接到 FE 开发板。  我无法读取 ID 寄存器、因此好像我正在与 ADS1298 芯片进行通信。  我在跳线设置方面犯了错误。  如果您看到我出错的任何内容、请告诉我。  目前我无法继续开发 ADS1298 代码。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳线设置似乎正确。  我找到了最后一个问题、现在 SPI 接口看起来能正常工作。  我唯一剩下的问题是 3.3V 总线上的 20mA 电压看起来是否合理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claude、  

    很高兴您解决了通信问题。

    DVDD 电源也为 EVM 上的其他电路(包括外部振荡器 Y1)供电。 您可以通过移除 JP19 来禁用振荡器。

    此致、

    Ryan