This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:ADS1278-ADS1278-HT 与 EP EP

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624693/ads1278-ep-ads1278-ep-vs-ads1278-ht

器件型号: ADS1278-ADS1278 EP
主题中讨论的其他器件: ADS1278-HT

您好:

 

除了 HT 版本的较高额定温度之外、ADS1278-HT EP 与 ADS1278-HT 有何不同?

ADS1278-HT 是否 EP 具有与 ADS1278-HT 相同的内核?

 

谢谢!

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshad、

    ADS1278-ADS1278-HT 和 EP 在功能上完全相同。  ADS1278-HT 芯片存在工艺变化、支持更高的额定温度、因此 IC 芯片并不相同。  由于 HT 器件具有较宽的工作温度范围、因此许多数据表规格是不同的。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用