This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:32 通道同步采样

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1625274/ads52j90-32-channels-simultaneous-sampling

部件号: ADS52J90

尊敬的 Tehcnical 支持团队:

ADS52J90 和 91 是否可以同时对 32 个通道进行采样?

根据方框图、它有 16 个 ADC、每个输入有 2:1 多路复用器。

我想知道 32 通道系统是否具有保存数据的采样保持电路、从而实现同步采样、

或者、如果这纯粹是一个时分多路复用过程、会交替切换 2:1 多路复用器来对 ADC 的模拟信号输入进行采样。

数据表第 1 页说了以下几点。

该器件可配置为接受 8、16 或 32 路输入。 在 32 输入模式下、每个 ADC 以有效采样率(即 ADC 转换速率的一半)交替对两个不同的输入进行采样和转换。

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在 32 通道模式下、不会同时对全部 32 个通道的数据进行采样。 16 个偶数通道的数据以 Fs/2 速率在一个时刻进行采样、16 个奇数通道的数据以 Fs/2 速率在另一个时刻进行采样。 因此、实际上所有 32 个通道的数据都以 Fs 速率进行采样。 请参阅下图以供参考。