This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908D025:了解时序和可能的数据表错误 ADC3908D025

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3908D025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1625524/adc3908d025-understanding-timing-and-possible-datasheet-error-adc3908d025

部件号: ADC3908D025

您好、

我当时尝试了解 ADC3908D025 的时序、特别是我想在 20MHz 处连接双通道器件。

我的建议是使用上升的 SCLK 将 A 然后 B 数据锁存到 FPGA 中、并 在下降 采样时钟上读出锁存的数据后不久、这仅在下一个边沿是下降沿时才有效。 我想这就是它的工作原理、而时序图 6.1 似乎仅显示了这一点。 但是、在这个我发现图存在问题的地方、我认为 Tpd 显示不正确、 6.10 时序表中的文本 正确(我相信)指出了“传播延迟:采样时钟下降沿到 DCLK 上升沿“。 但是、该图显示了数据转换时的 tpd。 如果绘图符号是正确的,那么我认为这打破了我的简单的界面方案,并且一切都变得更加困难。

我希望澄清一下、以便能够改进设计。

谢谢