This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:使用 ADC12DJ5200RFEVM 更改板载时钟时出现 HSDC Pro 错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622396/adc12dj5200rfevm-hsdc-pro-error-when-changing-on-board-clock-with-adc12dj5200rfevm

器件型号: ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMLMX2594

尊敬的技术支持团队:

我将板载时钟从外部时钟更改为外部时钟(默认)。

ADC12DJ5200RFEVM:从外部时钟更改为板载时钟 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

我们更改了时钟源并将系统连接到采集板 TSW14J58EVM。

但是、当我们单击 Capture(捕获)按钮时、出现以下错误、并且系统无法运行。

您能否提供有关如何解决此错误的建议? 请参阅随附的文件。

HSDC_ADC_Settings.pdf 

 

配置 ADC

SH_MB_LOCK_ERROR

无法获取 SH 和 MB 锁定。 请检查是否配置了 ADC。

 

下面列出了更改时钟源之前与配置相比所做的更改。

是否存在任何缺失或不正确的内容?

电路修改

删除了 C2、C3、C60 和 C61

已安装、R171  (0Ω) 和 R174 (0Ω →Ω 短接

已安装 C52 (0.1 µF ) 和 C306 (0.1 µF )

删除了 J13

 

ADC GUI settings

“EVM"选项“选项卡

1 时钟源:板载

2 板载 FS 选择:FS = 5000MSPS

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    请检查焊接情况、并使用内窥镜确保适当的时钟频率和电平已适当传入和传出 LMK、LMX 和 ADC。 这是最好的开始。

    板载时钟选项可以正常工作。 我们的客户始终如此。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    LMX2594 不输出。 施加 250MHz 时 OSCINP/N 的输入。

    ADC GUI 是否应该设置寄存器或参数?

    请参阅我通过电子邮件发送的文件。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    您是否确认可以在 R265 看到 250MHz 信号?

    您是否还会在 R263 处测量 LMX_VTUNE 电压?

    是否完全没有输出或输出频率不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    >您是否确认可以在 R265 处看到 250MHz 信号?

    →是

    >是否还会在 R263 处测量 LMX_VTUNE 电压?

    R 263 的→测量结果显示输出约为 100MHz 和 120mV、如附件所示、但不稳定。

    连接的波形启用了持久性。

    >是否完全没有输出或输出频率不正确?

    →输出也与 LMX_VTUNE 的输出类似。能否说明 LMX_VTUNE 的作用及其预期电压电平?

    请参阅随附的文件。
    e2e.ti.com/.../LMX_5F00_OutputClock_5F00_VTUNE.pdf

    此致、

    TTD