This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:Ref 输入滤波

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624827/ads1263-ref-input-filtration

器件型号: ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS1232

您好、

我正在使用 ADS1263 设计新电路板、以便使用 6 线负载电芯测量称重传感器读数。 在信号+和信号 — 路径中,我根据 ADS1263 EVM 设计放置了电阻器和电容器。 我对 Vref +和 Vref — 输入路径感到困惑,因为 SENSE +和 SENSE — 信号将馈送到这两条路径。 我是否应该使用与 Signal +和 Signal 的差分输入路径相同的电阻器和电容器电路 — 或者我是否需要根据 ADS1232 REF 板设计稍微更改原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimit Vachani:

    您可以对模拟输入和基准输入使用相同(或类似)的滤波。 我不确定基准输入上通常需要一个 100 μ F 电容器

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我还在使用 ADS1232 的另一个电路板上工作、在这种情况下、我想使用 ADS1232 REF 用户 GUID。