This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:电力线载波通信 (PLCC) IC 和技术文档

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THS6222, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624863/afe031-power-line-carrier-communication-plcc-ic-and-technical-documentation

器件型号: AFE031
Thread 中讨论的其他器件: THVD8000THS6222MSPM0G3507

你好。

我们目前正在开发一种需要通过交流电源线进行通信的产品、并正在评估电力线载波通信 (PLCC) IC 解决方案。

我们想知道 TI 是否提供任何适用于通过电力线进行简单数据通信的 PLCC IC。 如果可用、请提供以下详细信息:

•推荐用于新产品开发的 PLCC IC
•参考设计或原理图
•应用手册和设计指南
•评估板信息
•长期供货和未来产品支持

我们关注的是主动支持但不处于旧状态的器件。

非常感谢您在选择合适的 PLCC 解决方案方面提供的指导。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有可满足您需求的全新电力线通信 (PLC) 解决方案。  这是一款由 TI 组成的易于使用的 UART/RS485 转 PLC 转换器 THVD8000 RS485 转换 PLC 调制器和 TI 的 THS6222 电力线通信线路驱动器。  此解决方案使用 OOK(开关键控)调制在电力线上发送信息。  该解决方案可同时适用于交流和直流电力线、并可实现高达 500kbps 的数据速率。  我们提供了该解决方案的参考设计、还订购了 Launchpad(MSPM0 微控制器)和 BoosterPack、以便于评估和开发。  

    我在下面提供了参考设计的链接。

    https://www.ti.com/tool/PLC010935BP 

    以下是参考设计中使用的主要 TI 产品的链接

    THS6222 电力线通信线路驱动器: https://www.ti.com/product/THS6222

    THVD8000 RS485 转 OOK 调制器: https://www.ti.com/product/THVD8000 

    MSPM0G3507 微控制器: www.ti.com/.../MSPM0G3507