This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:将两个 3 线 RTD 连接到 ADS124s08EVM 电路板。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626053/ads124s08evm-connect-two-3wire-rtd-to-ads124s08evm-board

器件型号: ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

大家好、

我正在使用 ADS124s08EVM 修订版 B。我想连接 2 个 3 线 RTD 并使用 Δ — Σ GUI 读取温度数据。 是否有可用于 连接和脚本的信息。 如何将 twr RTD 以相同的状态连接到 EVM? 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul Dabholkar:

    有关此信息、您可以查看我们的 RTD 设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?、ts = 1773414345120&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    具体而言、第 2.10 节讨论了连接多个 3 线 RTD。 本文档中使用的 ADC 是一款“通用“Δ — Σ ADC、但 ADS124S08 确实能够支持这种功能

    关于 GUI:GUI 一次只能显示一个通道的数据、因此无法直接使用 GUI 测量两个 RTD。 您必须测量一个通道、手动更改适当的设置、然后测量下一个通道

    您可以尝试脚本功能、但没有预设脚本可用于您要执行的操作。 应该有一个用于单个 3 线 RTD 测量的脚本、您当然可以对其进行修改、以便为您的系统添加适当的 WREG、然后再读取另一个数据。 同样、请注意、您将必须手动收集此数据、但 GUI 无法显示此数据。 当您有数据时、您可以手动转换数据

    -布莱恩