This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:ADS8910B 的参考设计

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B, ADS8900BEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624855/ads8910b-reference-design-for-ads8910b

器件型号: ADS8910B
主题: ADS8900BEVM-PDK 中讨论的其他器件

您好、

我们计划在我们的设计中使用 ADS8910B ADC、并打算将±1V 的输入信号施加到 ADC。能否建议一个合适的信号调节电路或放大器来将该±1V 信号与 ADS8910B 连接? 如果有可用的参考设计、请分享。  

此致、

Fhamitha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fhamitha:

    感谢您的发布。 您正在评估 ADS8910B 用于哪种应用/项目? 您是否仅在系统中测量 1 个通道的数据?

    您可以参考 ADS8900BEVM-PDK 用户指南原理图。 通过调整前端放大器的增益电阻器可实现满量程: https://www.ti.com/lit/ug/sbau269c/sbau269c.pdf

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samiha

    我们测量的是多个通道、仅将一个输入切换到 ADC。 感谢您分享详细信息。

    此致、

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    我懂了。 我想分享一下、我们最近发布了一款具有集成前端、基准和数字滤波器的 16 通道 16 位 ADC: ADS9324。 此外、还提供此 ADC 的 8 通道型号。 如果对此感兴趣、请告诉我。  

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的建议。 我们将浏览数据表的规格并了解客户的要求。 我们将重新获得任何支持。

    此致、

    Srikanth Kacchu