This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:模拟输入端的输入漏电流

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623146/ads7067-input-leakage-current-at-analog-inputs

器件型号: ADS7067
主题中讨论的其他器件: OPA325

您好、

我们在一个应用中使用 ADS7067。 对于连接次数最多的模拟信号、我们使用 OPA325 作为输入缓冲器、但对于一些变化缓慢(几乎恒定)的信号、我们只需在模拟输入端使用 RC 滤波器。 RC 滤波器的值为 10k 和 100nF。 此外、ADS 的输入端直接有反冲 RC 滤波器。  

测量结果显示大约 10k Ω 电阻器上存在压降。 50mV、表示存在大概的漏电流。 5uA。

ADS 的模拟输入端是否存在输入漏电流、因为我在数据表中找不到相关信息。

在 CPU 配置 ADS 之前、没有泄漏。 可能会有一些动态泄漏现象。

设计详情:

ADS7067 的基准电压:5V(外部 REF195)

电源电压:AVDD 5.2V;DVDD 1.8V

-采样率:500kSamples /秒

-使用的频道数: 8.

-mode:自动序列模式

-所有输入的反冲:180R/680pf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖!  

    ADS7067 具有一个低泄漏多路复用器、5uA 超出预期。 只是为了确认、当 ADC 的内部多路复用器在特定通道上未正确启用时、会看到该 50mV 压降?  

    在 CPU 配置 ADS 之前、没有泄漏

    除自动序列模式外、器件上是否有任何其他配置?   在配置 CPU 之前、整个系统是否已通电? CPU 配置包括为 ADC 上电还是仅进行通信?  

    对于几乎恒定的信号、其中放置了 10k/100nF RC、RC 之前的源阻抗是多少? 电源的预期电压摆幅是多少? 或电流源能力?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

     感谢你的帮助。

     首先、回答您的问题:

     我们不使用 CPU 进行电源时序、这是在硬件中完成的。 我´m ADS 在配置过程开始时完全通电。

     是、需要执行多个配置步骤:

     寄存器            数据             说明

    --------------------------------------------------------------------------------

    0x04                 0x02            500kSPS

    0x02                 0x10            APPEND_STATUS = 4 位通道 ID 附加到 ADC 数据

    0x05                 0x00            将所有通道设置为模拟输入

    0x12                 0xFF            为扫描序列启用所有通道

    0x10                 0x11            SEQ_MODE = 01b 且 SEQ_START = 1b 启动通道时序

     在 CONFIG 的每一步之后、我都会读回寄存器内容、以确保寄存器被正确写入

    恒定信号是电路板的电源电压、可视为低阻抗信号。

    这些电压由仅具有几 mV 纹波的降压转换器生成。

    我附上了一张示波器图片(图 1)。 它显示电源监测的 3.3V 电源电压(通道 4;绿色);RC 滤波器之后的电压(通道 1;黄色)和用于 ADS 配置的 SPI 时钟(通道 2;红色)

    测量结果表明、在执行 ADS 配置后开始出现压降、循环采样开始。 3V3 电源电压不受采样影响。

     同时、我还进行了几次其他测量。

    我还尝试通过降低 SPI 数据传输速率来降低采样率。 请参阅图片 2。 这表明在这种情况下不会出现压降。

     然后、将在该通道之前采样的通道电压电平设置为类似的电压电平。 从图中可以看出、即使使用常规 SPI 数据传输速率、压降也显著降低。

    两次测量的结果都让我明白、其影响不是泄漏问题。 它只是具有内部 RC 滤波器的 ADS 的变化/放电行为。 如果采样率较高、这个数字更为显著。

     我认为问题已经解决。 我们可以轻松地重新设计电路、并为 RC 滤波器或外部运算放大器使用较低的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享  Michael 的所有演示、

    不幸的是,我无法看到共享的图像,但你对它们的描述是非常有帮助的。  

    我确实同意,它似乎是源无法驱动 ADC 的内部采样保持电路.

    当没有 ADC 驱动器(如运算放大器)时、建议相应地调整 RC 并减慢采样率、以确保外部和内部 RC 之间适当的电荷共享、以及在采集期间输入信号稳定。 在大多数情况下、当需要最快的采样率时、强烈建议使用外部驱动器。  

    我很高兴找到了一个解决方案! 如果在重新设计过程中有任何其他帮助、请告知我们!  

    此致、  

    Yolanda