This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:模拟引脚连接有疑问

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626483/ads8588s-analog-pin-connection-doubt

器件型号: ADS8588S

您好、

我将使用 ADS8588SIPMR (16 位、8 信道同步采样 SAR ADC) 设计一个三相电机电流测量系统、该 ADC 以 100kHz 的采样率运行。

我的电流传感器(TMCS1126A2 和 ACS772 系列霍尔效应传感器)安装在单独的 PCB 上、并通过接头连接器连接到 ADC 板。 传感器输出为单端电压信号(0.5V 至 4.5V、以传感器板 AGND 为基准)。

我在 ADS8588S 上使用伪差分模式:
→AIN_XP 连接到传感器 VOUT
0 Ω AIN_xn→至 ADC 电路板上的 AGND

我的问题与 AIN_xn 连接和接地策略相关:

1. AIN_xn 是否应连接回电流传感器板接地端、或者是否应通过接头连接器在两个板之间使用星形接地连接在本地连接到 ADC 板 AGND?

2、由于传感器输出是电压(低输出阻抗,缓冲运算放大器输出)、通过接地路径的返回电流是否可以忽略不计、以至于通过连接器在传感器板 AGND 和 ADC 板 AGND 之间进行简单的星形接地连接就足够了?

3.在 AIN_xn 线路上放置串联电阻器(如某些伪差分 RC 滤波器参考设计中所做的那样)是否存在任何问题、或者 AIN_xn 路径是否应保持为零阻抗?

我当前的方法:
1. AIN_xn 通过 0 Ω 电阻器在 ADC 板上本地连接至 AGND 星点
2.传感器板和 ADC 板之间通过接头连接器的单个 AGND 连接
3. AIN_xn 线路上没有串联电阻
4. AIN_XP 线路上的 330 欧姆串联电阻仅用于 ESD /噪声保护
AIN_xP 和 AIN_xn 之间的 2.2nF 差分滤波电容器

这种方法是否正确? 请提供任何指导。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadith:

    感谢您的发布。 您可以在 AIN_nGND 上放置一个串联电阻器以匹配 AIN_NP 阻抗、从而避免失调电压误差。 就 GND 连接而言、这在很大程度上取决于您的应用要求和传感器板。 通常、如果传感器板 GND 和 ADC 接地是通过短而干净的连接进行连接的、则您的接地方案应该没问题。 如果传感器板和 ADC 板之间的连接较长且有噪声、您可以选择通过差分测量在输入端以传感器 GND 为基准。 另外、我们 最近发布了 ADS9324。 与 ADS8588S 相比、这款 16 位、16 通道、1MSPS/通道 ADC 可实现更高的通道密度、性能和每通道成本。 如果您的系统中需要 16 通道或更多通道、这款 ADC 可能非常适合。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有一个关于 AIN_xn 上匹配串联电阻器的后续问题。

    根据我对 ADS8588S 内部架构的理解、AIN_XP 和 AIN_xn 引脚在输入端具有 1M Ω 的输入阻抗 PGA。 这意味着流经外部电阻器的唯一电流是输入偏置电流、这会在 AIN_XP 上的外部串联电阻器上产生较小的失调电压。 AIN_xn 上匹配电阻器的目的是通过产生相等且相反的压降来消除此失调电压。

    基于这一理解、我的建议实施如下:

    Δ V AIN_XP:从→连接器信号引脚到 ADC AIN_XP 引脚的 330 Ω 串联电阻(用于 ESD/噪声保护和阻抗匹配)
    串联电阻器后 AIN_xP 和 AIN_xn 之间的→2.2nF 差分电容器
    Δ R AIN_xn:→AGND 星点和 ADC AIN_xn 引脚之间连接的 330 Ω 串联匹配电阻器
    →Ω AGND 星点:传感器板 AGND 和 ADC 板 AGND 之间通过接头连接器的星形接地连接

    AIN_xn 信号不会传回传感器板。 它在匹配的电阻器后本地连接到 ADC 板上的 AGND。 传感器板 AGND 和 ADC 板 AGND 通过接头连接器上的专用 AGND 引脚在物理上位于 ADC AGND 引脚的单一星点处进行连接。

    该实现是否正确? 具体来说:
    1. AGND 星点和 ADC AIN_xn 引脚之间匹配的 330 Ω 电阻器的放置是否正确?
    2. AIN_xn 不需要连接回传感器板是否正确、因为通过接头的星形接地连接已经建立了公共基准?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadith:

    330 Ω 电阻器的放置听起来不错。 您提议的接地连接听起来是一个很好的起点。

    此致、

    Samiha