This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:根据 ADS1298ECGFE-PDK 数据表了解内部层设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626227/ads1298ecgfe-pdk-understanding-internal-layer-design-as-per-given-in-ads1298ecgfe-pdk-datasheet

器件型号: ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298

您好、先生、我是来自印度的 Sudhanshu、我一直在从事 ECG 器件开发工作、其中我们使用 ADS1298 AFE IC。  

我已经阅读了 ADS1298ECGFE-PDK 电路板数据表、我了解了除内部接地平面和电源平面区域设计之外的大多数主题、在这种设计中、我不了解内部层的实际设计情况、GND 层只是实心平面还是一个单独的小区域。

我想从您的区域设计中了解、因为它对我完成其布局非常有帮助。

正在寻求您的支持

谢谢先生

致:Sudhanshu Mungole

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhanshu:

    感谢您发送编修。

    部分接地分离有助于隔离模拟和数字电路布局、但通常可以使用实心接地平面。 同样重要的是放置和布线元件、这样数字电路或开关电源的噪声不会耦合到敏感的模拟输入上。

    此致、

    Ryan