This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADCLK 问题

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626237/ads5296a-adclk-problem

器件型号: ADS5296A

您好、

我在我的板上使用 8 个单元的 ads5296a。

在一些组件中,我没有得到继续 adclk。 (此信号的机具计数器)

三个方面:

  • 有些器件在上电后具有 adclk、然后它停止运行。
  • 有些器件在上电后根本没有 adclk。
  • 有些器件 在上电并运行 o.k 后具有 adclk。

请 建议

此致

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    出现此问题的原因可能有多种。 您是否检查了每个器件的电源是否正常。   到达每个器件的电源电压不应有任何下降。 您是否还检查了 SPI 信号的相同内容。 是否也能正确到达每个器件。 您能否通过尝试断电寄存器设置来检查每个器件的 SPI 功能是否正确。 您还可以确保整体功率耗散符合预期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、电源看起来不错。

    2. SPI 是功能,我可以为每个设备写和读。

    3、功率 耗散符合预期。

     在进行任何 SPI 传输之前、我在 FPGA 中制造计数器来对 FCLK 进行计数并查看问题。

    在当前卡中、我有 3 个单元正常工作、5 个单元有问题。

    数字电源是通用的、我的 dc2dc 为 4A、几乎所有电流都用于 ADS5296A。

    这 远远超出了 ADS5296A 的需求。 (我在 30MHz 时使用 8 通道)

    模拟电源具有 400mA 的 LDO、比 ADS5296A 的需求大得多。

    Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    感谢您分享这些详细信息。 您能否分享更多详细信息、例如电路板原理图、器件的寄存器设置和采样率。 这是您首次测试的新电路板设计吗? 还是仅特定于被测板?

    由于这是一个公共论坛、 请随时通过 support_us_afe_tx@list.ti.com 联系我们 以获取敏感信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何连接 电路板原理图? 您是否具有下拉框或类似功能?  如果您将电路板原理图发送给我、我也可以发送电子邮件给您。

    采样率为 30MHz。

    为什么需要寄存器 设置? 复位后、我应该看到 adclk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    请将电路板原理图发送到 support_us_afe_tx@list.ti.com。 我会回复这封邮件。