This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:ADC32RF55EVM 修订版 D–GUI v2.1.3 不支持 J4 上的低频基准时的替代时钟方法

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55EVM, LMK04832, LMX2594, DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624057/adc32rf55evm-adc32rf55evm-rev-d-alternative-clocking-methods-when-low-frequency-reference-on-j4-is-not-supported-by-gui-v2-1-3

器件型号: ADC32RF55EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMK04832LMX2594DAC39RF12EVM

我正在使用的器件 ADC32RF55EVM 修订版 D 并希望在中运行 ADC 2.56GSPS 下的旁路模式 双通道 IQ 输入 (0GSPS–250MHz) 的采样率(或 2.6GSPS)。

GUI v2.1.3 不允许我将 LMK04832 配置为低频时钟开启 J4 (CLKin1 字段会永久灰显)。

由于我无法使用 GUI 修改 LMK 寄存器、因此我想尝试以下替代方法、并需要您的指导、了解哪种方法最好/受支持:

我要尝试的方法:

  1. 使用外部 PLL (10–40MHz 输入→<xmt-block1>2560MHz</xmt-block> 或<xmt-block2> 2600MHz</xmt-block> 输出)馈2560MHz馈送到 2600MHz送到 高频 EXTCLK SMA (主时钟输入)。 →2560MHz 是否可接受? 应该使用哪些具体的功率级别、滤波和 GUI 设置?
  2. 使用干净的 2.56GHz(或 2.6GHz)信号发生器 高频 EXTCLK SMA 上。 →旁路模式的确切建议设置(频率,功率,滤波)是什么?
  3. 任何其他受支持的方式 为了生成所需的高频时钟、而无需购买昂贵的 2.56GHz 信号发生器。

我已经尝试取消选中“Set FPGA Clocks(设置 FPGA 时钟)“、多个器件启动周期等、但 LMK 选项卡保持锁定状态以提供低频基准。

请提供上述选项中最简单、最可靠的方法、以及确切的硬件连接和 GUI 设置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarshan:

    为任何 ADC EVM 提供采样时钟的最灵活方法是使用外部信号发生器、如下所述:

    • 使用干净的 2.56GHz(或 2.6GHz)信号发生器  高频 EXTCLK SMA 上。 →旁路模式的确切建议设置(频率,功率,滤波)是什么?

    EVM 用户指南中注明了振幅水平。

    通常、我们使用以下 sig 原进行表征、这将帮助您实现数据表性能。

    下面是我们使用的其中几种方法:

    SMA100B(选项 B711)、SMA100A(选项 B22)、SMHU58

    HP8644B、E8257D(带可选 UNX 或 UNY)

    请注意、为了确保低相位噪声、其中一些型号需要低相位噪声选项。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    感谢您的答复。

    由于目前不提供高频信号发生器、您能否建议最佳的低成本方法来在 ADC32RF55EVM 修订版 D 上为旁路模式生成所需的 2.56GHz(或 2.6GHz)采样时钟?

    此外、我知道 Rev D 板使用频率分离器、其中一条路径直接进入 ADC 芯片、另一条路径进入 LMK 芯片—这是正确的、并且这是我们在 J4 上需要 2-3GHz 直接信号的原因吗?

    此致、

    Sudarshan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudarshan:

    是的、正确。

    如果您没有 sig 生成器、则可以使用振荡器/VCXO 或类似器件。 根据振荡器的输出摆幅、您可以在振荡器之后使用 LNA、然后根据需要进行焊盘/衰减。 Crystek 具有一些良好的低相位噪声选项。  https://www.crystek.com/

    否则、您可以购买我们的其中一个 LMX/LMK EVM 选项以生成时钟源、因此需要考虑 LMX2594。

    或者、您也可以使用我们的最新 DAC39RF12EVM 作为时钟源、因为它具有非常低的相位噪声。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    感谢您的建议。

    我将使用 CVCO55BE-1600-3200 [现在我已经选择了这个特定的 VCO、我不知道它是否是正确的选择](带 LNA,滤波器和衰减器) 我能知道这是否是正确的选择吗?

    我对 用户指南中明确提到的输出功率(时钟源)原因有疑问 +10dBm(将滤波后的 2.56GHz 时钟信号 (+10dBm) 连接到输入 J1 (EXTCLK)、然后启用信号发生器[我的用例 VCO]输出)、因此我是否应该提供精确的+10dBm 或 7dBm 至 8dBm 输出是足够的?

    此致、
    Sudarshan M