This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:输入接近 0mV 时 INL 误差较大

Guru**** 2928360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1625369/ads1232-inl-error-is-large-near-0mv-input

尊敬的专家:

我的客户遇到同样的问题。

客户希望以文档形式获取此问题。

请您与我们分享一下。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinichi-San、

    我明天将提供一份文件草稿。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinichi-San、

    我将通过 my.TI 电子邮件与您联系。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    从现在起、我们将通过电子邮件进行通信

    让我们关闭这个主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi