This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AFE5801 的 SPI 电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621886/afe5801-the-spi-voltage-of-afe5801

器件型号: AFE5801

1.

在 AFE5801 数据表第 19 页中、SEN 有一个连接至 DVDD18 的 100k Ω 上拉电阻器。

AFE5801 的 SPI 端口电路由 DVDD18 供电?

复位。 SCLK 和 SDATA 有一个 100k Ω 的接地电阻。

我们可以将这些 SPI 引脚连接到 FPGA 2.5V 或 3.3V 端口吗?

SEN 有一个 100k Ω 的上拉电阻连接到 DVDD18。

如果我们将 SEN 连接到 3.3V、会有大电流流入/SEN?  

我看到 AFE5801EVM 用户指南第 18 页。

SEN、SCLK、SDATA 通过 R30、R29、R28 上拉至+3.3VA。

该电流会损坏 AFE5801 吗?

2.

一个新的 FPGA 系统。

存在电压问题。

Xilinx LVDS 需要 2.5V 电源来提供内部匹配阻抗。

但我们想知道我们是否可以将 2.5V 推挽输出连接到 AFE5801 的 SPI 端口?

需要一个电平转换器来进行此 2.5V 至 1.8V 的转换?

 

请帮助回答此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SEN 有一个连接到 DVDD18 的 100k Ω 弱上拉电阻、因此当没有任何器件驱动 SEN 引脚时、该引脚不会保持悬空。 并不意味着 SPI 由 DVDD18 供电。 由于 SPI 引脚的最大额定电压为 3.6V、因此这些引脚可以连接到 FPGA 2.5V 或 3.3V 端口。 同样、弱上拉电阻器用于防止引脚进入不确定的浮点状态。 但如果存在 FTDI 或 FPGA 等驱动网络、这些引脚将具有与 FPGA 或 FTDI 施加的引脚相同的电压或信号、而没有任何问题。