This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:DAC34SH84EVM 板通信问题

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627241/dac34sh84-dac34sh84evm-board-communication-problems

器件型号: DAC34SH84

我们有一个 DAC34SH84EVM 板、我们会尝试使用它来生成不同的频率。

在不将 HSMC 连接器与 Altera Cyclone V Starter 套件 FPGA 连接的情况下连接两个电路板 的接地端、并使用定制 VHDL 电路、其中 FPGA 的 GPIO 引脚连接到电路板的串行引脚(移除跳线)、我们不会收到芯片的响应。 在读取帧 上、FPGA 在数据线上变为高阻态。

我们尝试使用 3 线串行连接。 电路板上的所有电压均存在、并 在文档中进行了说明。 CDCE65002 尤其是芯片 U15 变 热。

该卡的软件是否仍可通过 USB 进行通信?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能否尝试从 Altera 板上拔下 DAC34SH84EVM 并使用 DAC348x GUI 与 EVM 通信? HSMC 连接器引脚可能与 Altera Cyclone 卡存在一些短路。 您需要参考两个 EVM 的原理图以详细检查短路情况。

    EVM 软件链接:

    www.ti.com/.../SLAC483

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的链接,它是非常有帮助的! 我尝试使用 DAC348x GUI、但电路板未连接、似乎无法读取和写入任何问题。  

    HMSC 连接器的不兼容性应通过我们放置在电路板上的适配器 PCB 进行校正。  

    感谢您的帮助、我将 比较 FPGA 和 FTDI 的信号以找出可能的错误。