This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S 串行模式:FRSTDATA 工作、但所有转换数据的读数均为 0x0000

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626222/ads8588s-ads8588s-serial-mode-frstdata-works-but-all-conversion-data-reads-0x0000

器件型号: ADS8588S
主题中讨论的其他部件: ADS9324

 

您好:

                                                                                           我已为串行接口模式配置 ADS8588SIPM:

 - PAR/SER/BYTE SEL = HIGH (3.3V)

 - DB15/字节 SEL = LOW (GND)

 -所有电源均已验证: AVDD=3.3V、DVDD=3.3V、IOVDD=3.3V

数字 缩写 工作:

 -当 CS 变为低电平时 FRSTDATA 变为高电平  

 - DOUTA 响应 CS(切换低电平/高电平)  

 - BUSY 信号响应 CONVST 脉冲  

问题:

 -尽管有实际输入,所有 8 个通道都读取 0x0000(在 AIN_1P 上为 5V ,在另一个通道上为 2.4V 传感器)

 - SPI 正确地在时钟输出 16 个字节、但全部为零。

 

 我的 问题:

 什么因素可能导致数字接口工作(FRSTDATA、DOUTA 响应)、但所有转换结果都为零? 我是否应该检查 REFIO 电压? 是否缺少任何模式/配置引脚?

 

SPI:模式 0、CPOL=0、CPHA=0、CONVST + BUSY 变为低电平后读取。

SPI 本身确认了在同一总线上与 NAND IC 的工作情况。  

附件是 ADC 的原理图。 ADC.pdf 

Claude 代码支持的 MCU 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nevernmind — 找到问题。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:

    很高兴您能够解决您的问题。 请问您正在评估 ADS8588S 是什么类型的工程?

    我想分享一下我们最近发布的 ADS9324。 与 ADS8588S 相比、这款 16 位、16 通道、1MSPS/通道 ADC 可实现更高的通道密度、性能和每通道成本。 您是否希望接收此 ADC 的样片或评估模块? 我们提供了 MCU 示例代码、可方便评估。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、我使用的 ADC 是内部公司 DAQ、我要将所有现有 DAQ 替换为一个解决方案。 是的、我有兴趣接收样片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:  

    感谢您的分享! 此处可购买 ADS9324 器件: ADS9324 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

    此致、

    Samiha