This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220-EXCEL-CALC:R/C 充电器组、R 包括放大器的输出阻抗

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220-EXCEL-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623881/ads1220-excel-calc-r-c-charger-bank-does-r-include-the-output-impedance-of-the-amplifier

器件型号: ADS1220-Excel-Calc
主题中讨论的其他器件: ADS1220

这通常适用于 SAR ADC 输入。 需要一个 R/C 充电器组。 当考虑 R 时、是否包含放大器的输出阻抗(如果使用放大器驱动 SAR ADC 输入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user4090349:

    此问题与 ADS1220-Excel-Calc 有任何关系吗? 或者、这是否只是有关驱动 SAR ADC (ADS1220 是 Δ — Σ ADC) 的一般性问题?

    如果您考虑使用 SAR ADC、您是否考虑了特定的器件型号?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题与 Excel 工具无关。 这是一个有关驱动 SAR ADC 的一般问题、例如 AD8361。

    问题在于、系统需要 ADC 器件型号来创建问题、但选择不多。

    我没有特定的器件型号。

    当我使用 TAq 计算 RFLT 和 CFLT 的时间常数时、RFLT 是否包括用于驱动 ADC 的放大器的输出阻抗? 如果是、则 Rext 应为 RFT-RO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user4090349:

    输出阻抗不直接包含在计算中、而是放大器可以提供的电荷量由计算得出。 有关 R-C 滤波器元件选择背后数学原理的更多详细信息、请参阅此视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=5476574757001

    我希望您将使用仿真模型来确定 RC 元件的值、因此无论如何都要考虑放大器和 ADC 特性

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    嵌入在 Micro(例如 STM32U585)中的许多 ADC 都不指定 RSH。 幸运的是、RSH 似乎不是定义 CFLT 和 RFLT 值的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user4090349:

    模型中使用 R_SH 的值。 您可以根据数据表规格推断 R_SH 的值是多少

    请注意、此信息来自我昨天链接到的视频、您应该查看它们以 更好地理解

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=5466207483001

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    某些 ADC 数据表不提供 RSH 值、但在视频中、构建 ADC 模型、会给出一个公式、RSH = tacq/(100*CSH)

    这背后有什么东西吗? 为什么方程式是?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user4090349:

    我认为该视频已经解释过、这只是一个通用的经验法则、用于帮助根据 平均 SAR ADC 设计原理估算开关电阻

    -布莱恩