This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:我是否需要在模拟输入之前使用输入缓冲器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627969/ads8598h-do-i-need-input-buffers-before-the-analog-inputs

器件型号: ADS8598H
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

TI 团队大家好、

 

我正在考虑将 ADS8598H 用于应用。 我之前已经成功地将 ADS8588S 用于我的其他应用。

由于尺寸和 BOM 成本的严格限制、我希望减少电路板上的元件数量。

那么、对于 ADS8598H、是否需要在抗混叠滤波器之后包含一个单独的缓冲器?
请告诉我、您能不能使用这个缓冲区?

我的输入是+/–12V 范围的单端双极、可以高达+/–15V、该器件是否同样适用? 如果不能,你能给我建议一个比这更好的部分吗? 目标频率范围为 0.1Hz 至 15kHz。 请告诉我。 我需要非常精密的测量。 您能告诉我当频率为 15kHz 时、ENOB 是什么吗?
ADS8588S 和 ADS8598H 是否直接引脚对引脚兼容? 我问您的原因是 ADS8598H 的评估板显示了 ADS8588SEVM 板。

期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    感谢您的发布。 我可以问您正在评估 ADS8598H 是什么类型的应用吗?

    是的、ADS8598H 和 ADS8588S 是引脚对引脚兼容的。  

    ADS8598H 的最大工作电压范围为+/–10V、因此+/–12V 的输入可能不适合、因为 ADC 输出会轨到电源轨。 在这种情况下、我建议使用我们的最新 ADC ADS9324、这是一款 16 位、16 通道、1MSPS/通道 ADC。 它提供了更高的通道密度、更高的电压范围和更快的采样率。 使用我们的集成数字滤波器选项、您可以实现 18 位 ENOB。 请看一下 数据表。 可在线购买商品。 您是否会感兴趣该 ADC?

    此致、

    Samiha