This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256IDBR 的最大 Vref 为 2.6V、但我们的设计达到 2.9V 和 3.1V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627887/ads1256-ads1256idbr-has-2-6v-as-max-vref-but-our-design-reached-2-9v-and-3-1v

器件型号: ADS1256
主题中讨论的其他器件: ADS1261

尊敬的团队:

任何替代 ADS1256IDBR 的引线都具有 2.6V 作为最大 Vref ,但我们的设计需要 2.9V 和 3.1V 作为 vREF ,任何建议?

此致、

Ragavan T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ragavan T

    ADS1261 是 ADS1256 的下一代版本。 ADS1261 支持高达 AVDD 或 5V 的 VREF 电压

    如果您对此器件有任何其他问题、敬请告知

    -布莱恩