This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551-Q1:使用 DAC8551-Q1 控制正弦波的振幅

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626506/dac8551-q1-use-dac8551-q1-to-control-amplitude-of-sinusoid

器件型号: DAC8551-Q1

我想使用 DAC8551-Q1 来控制频率为 1KHz 至 30kHz、范围为+0.5V 至+4.5V 的正弦信号的强度
。我打算将正弦波连接到 Vref 输入、并通过在 DAC 中写入值来控制输出振幅。 
在我看来,它将工作 — 我只是想确保它是. 在此类设计中、是否需要考虑任何重要的要点?

是否有任何 TINA-TI 或 PSPICE(基本版本,而不是 DA 混合型)仿真?

THANX、

Eli。


 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    理论上、这种方法可行、因为 DAC 只是一个串式 DAC、因此可用作电阻分压器。 我们确实有用于该 DAC 的内部运算放大器、这将会在输出端引入稳定时间和其他非理想情况。 对于此应用、使用非缓冲 DAC 并实现快速稳定的外部缓冲器可能会更好。

    据我所知、我们没有针对该应用进行仿真。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin。

    感谢您的回答。

    我不打算由 DAC 构建正弦波、但要通过 VREF 输入输入外部正弦源、而写入 DAC 的代码将控制其振幅。 DAC 中的代码是静态的、它是校准结果、实时不会更改。

    正弦波是低频 — 高达 100KHz。

    为什么该 DAC 中的 OPAMP 会遇到问题?