This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:产品信息通报 — QEM-EVAL-2602-00113 - ACTION_1178790

Guru**** 2943190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628378/tps5430-informational-product-advisory---qem-eval-2602-00113---action-1178790

器件型号: TPS5430

我们收到了 TI 关于 MPN# TPS5430DDAR 潜在质量问题的更新: 在使用 TPS54xx 产品系列的某些特定应用中、产品可能无法启动。 如果应用设计在 TPS54xx 产品的 ENA 引脚上实施了一个电阻器、则 ENA 电压在启动期间不得超过导通阈值。 如果设计中将 ENA 引脚悬空或使用将 ENA 拉高至导通阈值以上的逻辑接口、则可能不会出现启动问题。  

TPS54xx 信息产品通报(信函版本).pdf 

现在、我们需要 TI 阐明我们提出的以下问题:

下面是我们的应用、在 28V 和 ENA 之间连接了一个电阻器(小于 1.5M Ω)。 它是否受 TI 器件问题的影响?

1.5M Ω 电阻器连接在 ENA 引脚和 GND 之间。 它说: 在 ENA 引脚上实施了一个电阻器、  但它没有规定电阻器的实现位置。  

image001.jpg

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我相信我们的质量经理已经在回答客户的问题。

    请将这些问题转发给您当地的质量工程师。

    谢谢