This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:SI 仿真中的量产位置

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628149/adc128s102qml-sp-prob-location-in-si-simulations

器件型号: ADC128S102QML-SP

在信号完整性仿真中、在哪里最好探测引脚或芯片上 ADC128S102WRQV (ADC_CS_B、ADC_SCLK、ADC_DIN) 的数字输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    您应该同时执行这两项操作。  

    通过在数字 IO 引脚处进行探测、可以指明 PCB 设计是否足够。

    在裸片处进行探测将让您了解封装寄生效应如何影响根据 IBIS 模型在器件级别看到的信号。

    实际上、器件封装已经过专门设计 、不受限制、PCB 设计变得更加重要、但最好在任一情况下都进行验证。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel