This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:集成运算放大器的最大输出电流

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS131E04, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627182/ads131e04-maximum-output-current-of-integrated-opamp

器件型号: ADS131E04
主题中讨论的其他部件: THS4551OPA320

我正在设计一个电路、在该电路中、ADS131E04 将由四个独立的 THS4551 驱动。

我想从 ADS131E04 的集成运算放大器的输出端驱动 THS4551 的 Vocm 引脚、并将其配置为在内部生成的 AVDD/2 电压下实现同相输入。

运算放大器是否能够驱动四个 THS4551 的 Vocm 引脚? 数据表第 10 页的表列出了“负载电流“条目、但仅提供了其典型值(顺便说一下,它非常低,为 50uA)。

我是否应该使用外部缓冲器从 ADS131E04 运算放大器输出驱动 Vocm 引脚? 这难道不会完全违背这种集成运算放大器的目的吗?

此致、E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EnPa:

    ADS131E04 中的集成运算放大器(运算放大器)专为低功耗应用而设计、并且驱动能力有限。 数据表指定了 50µA 的典型“负载电流“ 。 虽然该值较低、但旨在驱动非常轻的高阻抗负载。 THS4551 引脚是高阻抗输入。 但是、如果由弱源驱动、输入阻抗与四个并联负载所需的稳定性和噪声性能相结合、可能会导致不稳定。 此外、如果您在 THS4551s 的引脚上放置去耦电容器(强烈建议用于确保稳定性)、50µA 缓冲器可能会难以驱动组合负载并在上电期间为电容器充电。  您将四个 THS4551 FDA 用于高精度 24 位 ADC、因此需要低噪声和低阻抗 源。   不建议直接从该输出驱动四个 THS4551 放大器的引脚。  标准设计做法是配置为电压跟随器(缓冲器)并驱动 FDA 的所有四个输入的精密低失调电压、低噪声运算放大器。  

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、我将添加一个 OPA320 作为缓冲器。