This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:ECG 数据与呼吸信号混合

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627447/ads1294r-ecg-data-gets-mixed-with-respiration-signal

器件型号: ADS1294R
Thread 中讨论的其他器件: ADS1294

大家好:

我目前正在使用 ADS1294R 公司的器件来采集 5 导联 ECG 数据。 我将使用 ECG 模拟器来验证系统。  当呼吸测量关闭时、ECG 信号 显示正确。 启用呼吸测量时、ECG 数据似乎与呼吸信号混合。

为了更好地理解问题、我随附了波形屏幕截图以供参考。

原始 ECG 数据

rawECG.png

原始呼吸数据

rawresp.png

过滤的 ECG 数据

filtered_data.png

过滤后的呼吸数据

filterresp.png

寄存器配置 下面列出了已使用的。

CONFIG1:0x66
CONFIG2:0U
CONFIG3:0xC0
LOFF:3U
CH1SET:0x10
CH2SET:0x10
CH3SET:0x10
CH4SET:0x10
RLD_SENSN:0x0F
LOFF_SENSP:0x0F
GPIO:0x0F
RESP_CONFIG:0xF2
CONFIG4:0x22
WCT1:0x0A
WCT2:0xE3

原理图 ADS1294 的要求
image.png

当呼吸和 ECG 在内部共享信号路径时、这是预期行为吗? 我是否缺少任何正确分离呼吸和 ECG 路径的配置步骤?  

如有任何建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Iasikha、

    感谢您发送编修。  

    在您的原理图中、我没有看到任何在呼吸接收器输入端 (IN1P 和 IN1N) 建立共模电压的源。 电源之间应有一个电阻分压器、或一个连接到 RLDOUT 的上拉电阻分压器。

    通常、呼吸调制信号将出现在所有电极上、但应由数字滤波器滤除、因为它带外且与器件的内部时钟同步。 如果您怀疑这是一个问题、可以添加一个模拟一阶低通滤波器、以便在载波混叠到通带之前将其去除。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我 在 ECG 信号的电源和滤波器之间确实有一个电阻分压器。 我没在原理图中附加它、请在下面找到它。

    此致、

    Iasikha