This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:ADC32RF55EVM EXTCLK:所需的功率、相位噪声和放大器;控制方法?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55EVM, LMX2594EVM, LMK04832, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627518/lmx2594evm-adc32rf55evm-extclk-required-power-phase-noise-control-method

器件型号: LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF55EVMLMK04832、TSW14J58EVM

您好、

我正在使用 ADC32RF55EVM、对有一些问题 EXTCLK 输入和整体设置

1.时钟输入要求:

  • 本用户指南介绍了如何提供的滤波时钟信号 +10dBm 至 EXTCLK。 这样 确切要求为+10dBm 或是否有可接受的范围?

  • 什么是 建议的相位噪声 来保持 ADC 性能?

  • 如果使用 LMX2594EVM 等提供 0dBm 至+7dBm 的 PLL、则是 外部放大器始终是必要的(根据第四个问题【确切的设置建议】提及设置) 或者 ADC 是否可以在特定条件下直接工作?

2.时钟频率/采样注意事项:

  • EXTCLK 输入在 EVM 内部分离、介于 ADC 和 LMK 芯片之间。 我能提供一个 2.6–3GHz 直接时钟 或是否可以提供 2GHz 至 3GHz 之间的任何频率 低侧 FET?

  • 是否有有关在绕过内部 LMK 时进行频率调优以优化 ADC 性能的具体建议?

3.控制/接口设置:

  • 我可以控制 ADC32RF55EVM 吗 加载微控制器 或需要使用 控制器板

  • 如果直接连接到 PC、属于哪种类型 接口/电缆 是否建议正常运行?

4、 准确的设置建议:

  • 什么是 建议的确切设置 可访问 ADC32RF55EVM 无需任何额外的元件 如射频放大器、衰减器或带通滤波器?

  • 什么是 如果有其他元件、建议进行设置 (例如放大器,滤波器)是否需要满足时钟输入规格?

我的目标是理解 时钟振幅、相位噪声、频率范围、控制方法和实际设置选项 以进行初始测试和演示、同时确保 ADC 正常运行。

提前感谢您的指导!

此致、

Sudarshan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 输入端有一个 6dB 射频功率分离器、用于为该板上的 LMK04832 提供参考、因此建议时钟输入像 10dBm 那样更高。 我们不能描述它何时开始失败。 我想它能在连接器的输入电源超过 5dBm 时正常工作。
    2. 该 EVM 支持 500MHz 和 3GHz 之间的时钟
    3. 没有 TSW14J58EVM、您不会采集任何数据。 ADC32RF55EVM 和 TSW14J58EVM 需要与一对。 它们都随附电缆。 您只需要能够提供 6V、4A (TSW14J58EVM) 和 12V、2A (ADC32RF55EVM) 的台式电源
    4. 该电路板旨在供您使用、如果您想测试它在各种时钟作为输入、使用或不使用放大器、或经过滤波或不使用时的性能。 TI 始终建议为时钟源使用最低噪声选项并每次对所有内容进行滤波、以实现器件的数据表性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的回复

    我的主要问题是时钟生成、我需要知道为 EVM 生成时钟(最低噪声选项)的方法、不是使用信号发生器、
    正如我提到的、我正在使用  LMX2594EVM 等 PLL 模块 (在其中一个论坛中建议)、但 EVM 的射频输出功率为+7dBm MAX、因此我需要一些有关 EVM 射频输出特性的建议。

    其次、我计划使用我自己的 FPGA 平台 (Alinx Z7-P) 并实现完整的 JESD204B 接收器链。

    此致、

    Sudarshan M