This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于 ADS1299 的+5V 工作

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627413/ads1299-regarding-the-5v-operation-of-the-ads1299

器件型号: ADS1299

我计划使用 AVDD:+5V 和 AVSS:0V 来运行 ADS1299。

1.如果我在没有直流失调电压的情况下输入 1Hz/1mV、是否不会显示波形?

2.我认为有必要设置中点 (+2.5V)、但将 MUX 设置为:

  BIASREF_INT:1、BIAS_MEAS:1、MUX[2、0]:010(来自数据表)(图 18.    用于一个通道的输入多路复用器块)?

3.我设置项目 2、但不从 IN1N 输出 DC +2.5V。

  设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    1.请遵循数据表中的绝对、差分和共模电压指导原则:

    2.这种设置的目的是什么? 偏置共模电压可以直接连接到 BIASOUT、这是偏置放大器输出。

    3.请参考图 18 和图 33 中的部分图像。 如果您打算将 BIASREF 电压输出到其中一个输入引脚、您还必须注意启用偏置放大器并从外部连接到 Biasin 引脚。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Ryan、San。

    我理解我之前的问题 2 和 3 基于不正确的推理。

    1.当使用 AVDD:+5V 和 AVSS:0V 工作时、根据数据表第 9.3.1.3.1 节中的“输入共模范围“公式、对于弱信号、输入必须在至少 4.8V > CM > 0.2V 的范围内。

    当向 IN1P 输入 1Hz/1mV 时、IN1P 和 INN 都需要考虑增益(理想情况下,在 2.5V 的中间点输入到 ADC)的直流失调电压。

    是否有办法在 IC 内部添加该直流失调电压?

    或者、INxP 和 INN 的输入侧是否需要外部直流偏移电路?

    2. PGA 电路 INxN 的输入侧在“图 23. PGA 实现“和“图 38. 偏置驱动放大器通道选择“

    “+"或“或“-"不同“不同。 哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    器件无法在内部偏置输入信号。 这种偏置必须来自信号源。

    图 23 显示了一个拼写错误 — 两个放大器都应将多路复用器输入连接到其同相端子,并通过 R2 将负反馈连接到反相端子。

    此致、

    Ryan