This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:支持呼吸频率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626345/ads1293evm-respiration-rate-support

器件型号: ADS1293EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS1293、ADS1294R

我们目前正在多参数患者监护仪设计中评估用于 ECG 采集的 ADS1293。 与 ECG 一起、我们正在探索导出呼吸率 (RR) 的可能性。

我们希望澄清以下几点:

  1. ADS1293 本身是否支持基于阻抗的 RR 测量。

  2. 如果需要外部基准配置或额外的模拟前端电路来启用 RR 测量、

  3. 用于稳定 ECG + RR 采集的推荐基准设置(内部基准与外部基准)。

  4. 任何支持 RR 测量的建议应用手册、寄存器配置或示例设计。

  5. 使用 ADS1293 的 RR 的限制、预期精度和信号调节注意事项。

这些信息将帮助我们最终确定设计的前端架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sejal:

    感谢您发送编修。  

    ADS1293 不支持呼吸测量。 请考虑我们的 ADS1294R、它可以支持 3 个 ECG 通道和 1 个呼吸通道。

    此致、

    Ryan