This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-VREFP:EP 和 VREFN

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628618/ads1258-ep-vrefp-and-vrefn

器件型号: ADS1258-ADS1258 EP

大家好!

我对 ADS1258-ADS1258 EP 上的 VREFP 和 VREFN 有一些疑问。

(1) 在双极设置中、我知道当 VREFN 连接到 GND 时会发生 000000h GND。
如果 VREFN=1V 和 VREFP=3.5V 是输入、那么假设 000000h = VREFN=1V 是正确的吗?

(2) 当 VREFN=1V 时、如果检测到差分输入电压为负、VREFN 将降至 1V 以下。
即使 AD 的数字值为–1.5V、在单电源的情况下也会在 GND 处饱和。
在这种情况下、我的理解是否正确、对于负输入、只能覆盖 2^23 x 1/2.5 (1V/2.5V = VREF)?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji Ishiwata:

    (1) 在双极设置中、我知道当 VREFN 连接到 GND 时、会发生 000000h GND。
    如果输入 VREFN=1V 和 VREFP=3.5V、则假设 000000h = VREFN=1V 是正确的吗?

    我认为这是不正确的。 如果 VREFN = 1V 且 VREFP = 3V、则 VREF = VREFP-VREFN = 2.5V。 使用双极编码方案时、ADC 输入范围约为+/–2.5V(与双极电源不同)。 当输入信号 VIN = 0V 时、您将在理想条件下获得代码 000000h

    (2) 当 VREFN=1V 时、如果检测到差分输入电压为负值、VREFN 将降至 1V 以下。
    即使 AD 的数字值为–1.5V、在单电源的情况下也会在 GND 处饱和。
    在这种情况下、我的理解是否正确、对于负输入、只能覆盖 2^23 x 1/2.5 (1V/2.5V = VREF)?

    同样、假设 VREFN 上的电压在数据表的建议运行条件表中指定的范围内、我不确定为什么 VREFN 的电压很重要。

    但是、如果 ADC 使用单极电源、则相对于 AGND 施加负输入会被 ADC 削波。 那么、在这种情况下、您可以获得的最大输出代码为 7FFFFFh、最小输出代码为 000000h。 因此、您会丢失从 FFFFFFh 到 800000h 的代码范围、这样您只能实现 2^23 的 ADC 代码、而不是 2^24  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan


    感谢您发送编修。
    感谢您的支持。

    您提到了将负输入施加到 AGND。 差分输入差分变为负值的情况下、理解这一点是否正确?

    我知道当输入低于 AGND 时会发生钳位;这是正确的吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji Ishiwata:

    您提到了对 AGND 应用负输入。 将差分输入差值变为负值的情况理解为这一点是否正确?

    否、我说过施加一个相对于 AVSS 的负输入(抱歉,不是 AGND)、不会直接向 AVSS 施加负输入。 我想说的是、您不应 在 AINP 或 AINN 上施加小于 AVSS 的电压。

    输入端具有 ESD 二极管、当输入电压大于 AVDD+0.3V 或小于 AVSS-0.3V 时、这些二极管将导通。 因此、是的、您通常希望避免输入电压被钳位、因为这种情况可能会损坏 ADC

    -布莱恩