This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:配置不正确时的 DAC 输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629144/dac80502-dac-output-under-improper-configuration

器件型号: DAC80502

DS 说:

基准分频器配置不当会触发基准警报条件。 在这种情况下、基准缓冲器关闭、所有 DAC 输出变为 0V  

因此、这意味着在这种情况下它不会遵循'RSTSEL'引脚的配置? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    您的评论是正确的。 如果基准分频器配置不正确、则输出不会进入 RSTSEL 引脚的配置。  

    其中一种可能是、作为警报条件、基准缓冲器会关闭并变为 0V。 这意味着、即使 DAC 代码处于中标度、输出仍将为 0V。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 虽然我认为这在某些情况下可能不是*安全*。 IMHO、它应遵循'RSTSEL'引脚 Slight smileμ s 的设置