This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:学术咨询:用于多通道 EMG/PPG 系统的 ADS1298/ADS1299

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629278/ads1298-academic-inquiry-ads1298-ads1299-for-multi-channel-emg-ppg-system

器件型号: ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1299

我是一名助理教授、从事使用神经网络进行手部康复和手势分类的多通道 EMG/PPG 可穿戴边缘器件的工作。

该系统需要低噪声、高分辨率、同步多通道采集、因此 ADS1298/ADS1299 非常适合此应用。

我想问:
-是否有任何推荐的评估板或参考设计可用于快速原型设计?
-是否有可能获得用于学术研究和教育目的的样品单位?

该项目是非商业性的、用于研究、学生培训和潜在的科学出版物。

我很乐意在任何最终发布的出版物中感谢 Texas Instruments。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hakku 您好:

    感谢您发送编修。

    ADS1298 和 ADS1299 均具有评估模块、可通过 TI.com 上各自的产品页面订购。 请注意、这些器件仅支持生物电势信号测量、不适合光学 PPG 检测。

    对于样片、您能否向 biosensing_info@list.ti.com 发送一封电子邮件、其中包含您的项目和联系方式? 有人会很快回复您。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的清晰和有用的回复。

    我知道 ADS1298 和 ADS1299 适用于生物电势测量、不适合光学 PPG 检测。 此说明对我的系统设计非常有价值。

    我将通过提供的电子邮件地址联系生物传感团队、了解样片申请和进一步指导。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Hakkı Güçlü μ s