This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:预期使用后发生内部损坏

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834EVM, AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628796/amc7834evm-internal-damage-after-expected-use

器件型号: AMC7834EVM
主题中讨论的其他器件: AMC7834

我们已经使用指定的外部电源 (DC 24V1A) 和两种不同的设置对 AMC7834EVM 进行了测试:套件编程器和用于开发中定制应用的微控制器。

首先、微控制器之间的 SPI 通信失败、使用逻辑分析仪进行监控时显示噪声。 我们还注意到、处于无效状态时没有上拉 SDO 信号。

我们需要作为 IOVDD 从 3.3V 切换到 5V、并使用上拉电阻器和电平转换桥进行电平转换、以便通信使用我们的 3.3V 设置、该设置在器件数据表中未指定。 下图展示了在没有任何上拉电阻的情况下尝试使用 3.3V 为 IOVDD 读取 ID 寄存器时的 SPI 协议。

Imagen1.png

 

当测试外部 ADC 转换时、我们注意到 EXTADC1 无法正常工作、结果始终在 0x0FFF 处达到饱和。 我们尝试了与其他通道相同的初始化、它们按照预期工作。 (两个设置的误差相同)

最后、在几次 DAC 和 ADC 转换中测试器件的响应后、我们注意到器件温度异常高。 此后、外部 ADC 转换不再正常工作、EVM 电源子系统中的器件 (AMC7834) 和某些器件在为器件供电后会快速开始发热、即使根本没有连接也是如此。

我们相信在测试过程中会对设备造成内部损坏、但我们并未不当使用设备。 我们希望更换部件并帮助进行设置、以便将此部件正确纳入我们的项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送电子邮件至 frost@ti.com。