This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:studet 项目说明

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629511/ads1299eegfe-pdk-clarifications-for-studet-project

部件号: ADS1299EEGFE-PDK
主题: ADS1299 中讨论的其他器件

我们是一个学生团队、为我们的最终项目设计胎儿心率监护仪。
我们想使用 TI 卡 ADS1299EEGFE-PDK、但在该卡上有一些问题。

  • 其他元件是否彼此兼容并正确连接?

  • 是否可以连接 PVDF 传感器?

  • 元件是否独立处理电压调节?

  • 它是具有内置噪声衰减还是滤波功能?

  • 与计算机的 USB 连接是否产生噪音? USB 线路上是否需要使用外部隔离器/滤波器来清理电压、以免出现尖峰?

  • 评估套件和 PDK 之间是否有区别? 如果没有、“Kit"在“在其数据表中具体指的是什么?

  • 是否可以使用 Python 直接分析来自 ADS1299 和 PVDF 的数据、或者您的专有软件是否是必需的? (如果需要软件,它是否支持与 Python 同步/集成以进行数据分析?)

  • 可采取哪些额外措施来减少组件之间信号路径中的噪音(例如,在测量过程中使用电池电源运行笔记本电脑)、以确保最清晰、最可靠的胎儿心率记录?