This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:建议的 ESD 二极管保护

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628975/afe4300-suggested-esd-diodes-protection

器件型号: AFE4300

您好、是否存在建议用于 AFE4300 IOUTx 输入和 VSENSEx 输出的 ESD 二极管蛋白? 我将在电子板中将此器件型号用于医疗设备。 我需要符合 IEC 61000-4-2 4 级标准。 低于我的模拟前端的应用。

image.png

非常感谢。

此致、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio、

    虽然我们没有具体的建议、但在 AFE4300EVM 中、 TPD1E10B06 二极管用于 ESD 保护、

    此致、

    Payton