This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC3683EVM、具有 THS4541

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3683EVM, THS4541, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629306/adc3683evm-adc3683evm-with-ths4541

器件型号: ADC3683EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC3683、 THS4541、 CDCE6214

你好

我们在设计中使用了 ADC3683。  我们已在 pdf (DC134-004_Reve_SCH.PDF) 中基于所附设计开发了硬件设计。

我们通过以下链接订购 ADC3683EVM、其中列出了评估套件的特性、如下所示。

功能
  • 具有板载平衡 — 非平衡变压器的交流耦合模拟输入,或具有 THS4541 的直流耦合选项
  • 由板载 CDCE6214 或外部选项提供时钟
  • 通过 USB 5V 和板载功率调节供电
  • FMC 连接器可连接 TI 数据采集卡或第三方 FPGA 开发套件

www.ti.com/.../ADC3683EVM

然而、从网站上可以下载 Altium 的设计文件、我们发现 THS4541 和 CDCE6214 都没有符号。  

请说明是设计文件未更新还是要按 pdf 订购另一个器件型号。 如果是、则采用 THS4541 的 ADC3683EVM 的订购详情(器件订单号)是什么?