This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADS1258:EP:V62/09626-02XE 和 V62/09626-02YE

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628621/ads1258-ep-v62-09626-02xe-and-v62-09626-02ye

器件型号: ADS1258-ADS1258 EP

大家好!

我对 ADS1258-ADS1258 EP 有一些疑问。

V62/09626-02XE 和 V62/09626-02YE 之间有何区别?

image.png

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    有关详细信息、请参阅以下内容: https://landandmaritimeapps.dla.mil/Downloads/MilSpec/Vid/V6209626.pdf、 该文件可在“ADS1258-ADS1258-ADS12626 VID EP V6209626“下的产品文件夹中找到。 第 12-15 页包含详细信息。  

    摘要为“X"和“和“Y"具有“具有不同的引线框。 在“X"材料“材料上、它是与 QFN 类似的无引线封装。 “Y"材料“材料上有引线式封装、与 QFP 引线框类似。

    -凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle San:


    感谢您的支持。

    我知道 X 是 QFN、Y 是 QFP。
    数据表中都列出了 QFP;这是拼写错误吗?
    对于 250 小卷带、X 是 VQFN、Y 是 HTQFP。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    确实有误、我们将相应地修改 TI 数据表。  

    -凯尔