This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721EVM-MC:评估板之间无连接

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721EVM-MC, DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617705/dp83tg721evm-mc-no-connection-between-eval-boards

器件型号: DP83TG721EVM-MC
主题: DP83TG720EVM-MC 中讨论的其他器件

您好:

我想将评估板用作介质转换器。 这意味着 1000BASE-T‑应在一侧用作输入并在另一侧转换为 1000BASE-T1‑T1。 遗憾的是、这种开箱即用的方式无法按预期正常工作。

最初、我遇到了第二块电路板(我称之为“_1",“,因为、因为所有标签都包含这个后缀;这是具有 RJ45 连接器的电路板)在我发现未组装电阻器 R57 和 R58 之后才通电的问题。 1 个电路板确实通过连接器 J11_1 实现了 3V3 连接(在另一个电路板 J14 上)、但这些连接没有引线(我没有布局,但根据原理图,没有连接到任何其他 3V3 网络,也没有功能连接)。

如果组装了 R57、则接通电源时、LED D2 亮起红色。 如果稍后组装 R57(焊接为跳线)、则两块电路板均正常启动。

但回到未解决的问题:

除第一个板上的 LD1–4 之外、所有 LED 现在均已通电且所有 LED 均亮起。 这些 LED 应指示第一块和第二块电路板之间的工作链路。 但是、这些 LED 仅在连接复位之前交换跳线 J5 和 J12 时才会亮起。  

其他信息:
LED D5_1 不时亮起橙色。 1000BASE-T1‑T 侧连接到 Raspberry Pi(iperf3 服务器)、1000BASE-T1‑T1 侧连接到另一个评估板、该评估板还可转换回 1000BASE-T‑、然后连接到路由器。 另一个评估板工作正常、我使用另一个评估板对其进行了测试。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    正确、应组装 R57 和 R58、为第二块电路板 (DP83867) 供电。 J12 控制主/从模式选择、J5 控制管理/自主模式选择。 根据 EVM 链路伙伴的配置、这些位将决定是否可以建立链路。 因此、这些跳线的某些设置将导致链路指示 LED 不亮起。 您的链路伙伴配置 为主链路伙伴还是从链路伙伴?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的答复。 链路伙伴处于从模式。 但是、我使用 ping 命令测试了所有型号并查看了 LED(请参阅表)。

    TI DP83TG71. 链路伙伴 反应
    主(自主) 从器件(自动负极) LD3 亮起;LD2 亮起、有时闪烁;无连接 (ping)
    从器件(自主) 主器件(自动负极) LD3 亮起;LD2 亮起、有时闪烁;无连接 (ping)
    从设备(受管) 主机(管理) LD3 关闭;LD2 关闭;无连接 (ping)
    主机(管理) 从设备(受管) LD3 关闭;LD2 关闭;无连接  (ping)

    好的、自主操作模式显然给系统带来了一些活动。 现在似乎正在 PHY 之间交换数据。 遗憾的是、服务器和客户端之间的连接仍未建立、这是通过 ping 测试确认的。 我还注意到、虽然 RJ45 连接器上的 LED 亮起、但它不会通过短暂的闪烁脉冲指示任何数据传输。 我无法测量 1000BASE-T1 信号喷射、至少是为了验证 SPE 链路是否正确。
    我是否可以假设如果 LD2 打开并且偶尔闪烁(与链路伙伴上的 LED 同步)、1000BASE-T1 连接正常? 如何继续检查 1000BASE-T 连接是否正常工作? 将服务器或客户端直接插入路由器时、它们可以工作。
    我期待您的答复。
    此致、
    Dominik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您能从 PHY 共享寄存器转储吗? 这些寄存器可以指示 1000BASE-T1 链路是否已建立。 当 PHY 处于管理模式时、它将无法与其链路伙伴建立链路。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    好的、她是十六进制转储:

    Hex-dump-Skript.txt 文件已打开...
    寄存器 0000 是:0140
    寄存器 0001 为:0145
    寄存器 0002 是:2000
    寄存器 0003 为:a290
    寄存器 000f 为:0000
    寄存器 0010 是:0605
    寄存器 0011 为:000b
    寄存器 0012 为:8000
    寄存器 0013 为:0000
    寄存器 0016 是:0100
    寄存器 0018 是:0008
    寄存器 0019 是:0400
    寄存器 001B 为:0000
    寄存器 001C 为:0001
    寄存器 001E 为:0000
    寄存器 001F 为:0000
    寄存器 0031 为:0000
    寄存器 017F 是:c026
    寄存器 0180 为:b5ef
    寄存器 0184 是:0023
    寄存器 0185 是:0000
    寄存器 0187 是:8000
    寄存器 018B 为:141b
    寄存器 018C 为:0001
    寄存器 018E 是:c004
    寄存器 01A0 为:0000
    寄存器 0402 是:6000
    寄存器 0405 为:6c00
    寄存器 0424 是:0000
    寄存器 0430 为:0660
    寄存器 0440 是:0000
    寄存器 0442 是:0000
    寄存器 0450 是:2610
    寄存器 0451 是:0008
    寄存器 0452 是:0000
    寄存器 0453 为:0001
    寄存器 0455 是:0000
    寄存器 0456 是:0280
    寄存器 045D 为:2020
    寄存器 045E 为:0000
    寄存器 0468 是:0920
    寄存器 030F 是:0081
    寄存器 046A 是:0094
    寄存器 046B 为:b3b3
    寄存器 046C 是:4141
    寄存器 046D 是:d4d4
    寄存器 046E 是:5c5c
    寄存器 046F 是:7c7c
    寄存器 0470 是:3636
    寄存器 0471 是:ecec
    寄存器 0472 是:a4a4
    寄存器 0473 是:e8e8
    寄存器 0474 是:4444
    寄存器 0475 为:b2b2
    寄存器 0476 是:7a7a
    寄存器 0477 是:8080
    寄存器 0478 是:5454
    寄存器 047B 是:0000
    寄存器 0480 是:0000
    寄存器 0482 是:001C
    寄存器 050C 为:f1f3
    寄存器 050D 为:002A
    寄存器 0510 为:2d50
    寄存器 0531 为:0000
    寄存器 0543 是:002B
    寄存器 0544 为:2927
    寄存器 0547 是:0000
    寄存器 0548 为:0001
    寄存器 0549 为:0001
    寄存器 054A 为:0000
    寄存器 054B 为:0000
    寄存器 0551 为:FFFF
    寄存器 0552 是:0000
    寄存器 0553 是:0000
    寄存器 056D 为:001e
    寄存器 056E 为:0000
    寄存器 0600 是:0120
    寄存器 0601 为:0000
    寄存器 0602 为:0000
    寄存器 0608 为:027B
    寄存器 060A 是:0210
    寄存器 060C 为:001B
    寄存器 060D 为:0000
    寄存器 0618 为:0000
    寄存器 0619 是:0574
    寄存器 061A 为:05dc
    寄存器 061B 为:007D
    寄存器 061C 为:0000
    寄存器 061D 为:0000
    寄存器 061E 为:0000
    寄存器 0620 为:0000
    寄存器 0622 为:0000
    寄存器 0623 为:0000
    寄存器 0624 为:5511
    寄存器 0625 为:0000
    寄存器 0626 为:0000
    寄存器 0627 为:0000
    寄存器 0628 为:0000
    寄存器 0629 为:0000
    寄存器 062A 为:0000
    寄存器 0638 为:0000
    寄存器 0639 为:0000
    寄存器 063A 为:0000
    寄存器 063B 是:0000
    寄存器 063C 是:002D
    寄存器 063D 为:0000
    寄存器 063E 是:0000
    寄存器 0640 为:0008
    注册 080D 是:2ebf
    寄存器 0814 是:4800
    寄存器 0822 为:11e1
    寄存器 0837 是:00f8
    寄存器 0869 为:9666
    寄存器 086A 是:0009
    寄存器 0871 是:00ee
    寄存器 0872 是:0004
    寄存器 0873 为:0004
    寄存器 0875 是:0c08
    寄存器 087C 是:0080
    寄存器 087D 为:0001
    寄存器 0881 是:5146
    寄存器 0894 是:5df7
    寄存器 08A0 为:09e7
    寄存器 08A3 是:24e8
    寄存器 08AD 是:3c51
    寄存器 08B0 为:0202
    寄存器 08B1 为:0014
    寄存器 08B2 是:0008
    寄存器 08B3 为:005A
    寄存器 08B4 为:005A
    寄存器 08B5 为:00ea
    寄存器 08BA 是:2828
    寄存器 08BB 是:6828
    寄存器 08BC 为:0028
    寄存器 08BE 为:02a1
    寄存器 08BF 为:0000
    寄存器 08C0 是:4000
    寄存器 08C1 为:0900
    寄存器 08C5 为:4000
    寄存器 08C7 是:2000
    寄存器 08EC 为:0000
    寄存器 08F9 为:1f11
    寄存器 08FC 是:4091
    寄存器 0AB5 为:0033
    寄存器 0D00 为:0000
    寄存器 0D01 是:0000
    寄存器 0D02 为:0000
    寄存器 0D03 是:0000
    寄存器 0D04 为:0000
    寄存器 0D05 是:0000
    寄存器 0D08 为:0000
    寄存器 0D09 是:0000
    寄存器 0D0A 为:0000
    寄存器 0D0B 是:0000
    寄存器 0D0B 是:0000
    寄存器 0D10 为:0000
    寄存器 0D11 为:0000
    寄存器 0D12 为:0000
    寄存器 0D13 为:0000
    寄存器 0D14 为:0000
    寄存器 0D15 为:0000
    寄存器 0D16 为:0000
    寄存器 0D17 为:0000
    寄存器 0D18 为:C000
    寄存器 0D19 为:0000
    寄存器 0D1A 为:0000
    寄存器 0D1B 为:0000
    寄存器 0D20 是:800A
    寄存器 0D21 为:0000
    寄存器 0D22 为:0000
    寄存器 0D23 为:0000
    寄存器 0D24 为:0000
    寄存器 0D26 为:0000
    寄存器 0D27 是:0084
    寄存器 0D28 是:f788
    寄存器 0D29 为:0000
    寄存器 0D2A 为:0000
    寄存器 0D2B 是:0000
    寄存器 0D30 为:0000
    寄存器 0D33 为:0000
    寄存器 0D34 是:0300
    寄存器 0D35 为:CCCD
    寄存器 0D36 是:cccc
    寄存器 0D37 为:0000
    寄存器 0D38 为:0000
    寄存器 0D39 是:0025
    寄存器 0D3A 为:0000
    寄存器 0D3B 为:0000
    寄存器 0D3C 是:0000
    寄存器 0D3D 为:0000
    寄存器 0D3E 为:0000
    寄存器 0D3F 是:0000
    寄存器 0D40 为:0000
    寄存器 0D41 为:0000
    寄存器 0D42 为:0000
    寄存器 0D43 为:0000
    寄存器 0D80 是:8002
    寄存器 0D81 是:f022
    寄存器 0D82 是:0000
    寄存器 0D83 为:0000
    寄存器 0D84 为:0000
    寄存器 0D85 为:0000
    寄存器 0D86 是:0000
    寄存器 0D87 为:0000
    寄存器 0D88 为:0000
    寄存器 0D89 是:0000
    寄存器 0D8A 为:0001
    寄存器 0D8B 是:0000
    寄存器 0D8C 是:0000
    寄存器 0D8D 为:0000
    寄存器 0D8E 是:0000
    寄存器 0D8F 为:0000
    寄存器 0D90 为:0000
    寄存器 0D91 是:0000
    寄存器 0D92 为:1800
    寄存器 0D93 为:0000
    寄存器 0D94 是:0000
    寄存器 0D95 为:0000
    寄存器 0D96 为:0000
    寄存器 0D97 为:0bb0
    寄存器 0D9B 为:0000
    寄存器 0D9C 为:0000
    寄存器 0D9D 为:0000
    寄存器 0D9E 为:0000
    寄存器 0D9F 为:0000
    寄存器 0DA0 为:0000
    寄存器 0DA1 为:0000
    寄存器 0DA2 为:0000
    寄存器 0DA3 为:0000
    寄存器 0DA4 为:4000
    寄存器 0DA5 为:0000
    寄存器 0DA6 为:0000
    寄存器 0DA7 为:0000
    寄存器 0DA8 为:0000
    寄存器 0DB1 为:0800
    寄存器 0DB5 为:0000
    寄存器 0DB6 为:0000
    寄存器 0DB7 为:0000
    寄存器 0db8 为:0000
    寄存器 0DBB 为:0000
    注册 0DBC 是:0400
    寄存器 0DBD 为:0000
    寄存器 0DBE 为:0000
    寄存器 0DBF 为:0001
    寄存器 0DC0 为:0000
    寄存器 0DC1 为:0f07
    寄存器 0DC2 为:0000
    寄存器 0DC3 为:0000
    寄存器 0DC4 为:0000
    寄存器 0DC5 为:0000
    寄存器 0DC6 为:0000
    寄存器 0DC7 为:0000
    寄存器 0DC8 为:0000
    寄存器 0DC9 为:0000
    寄存器 0DCA 为:0000
    寄存器 0DCB 为:0000
    寄存器 0DCC 为:0000
    寄存器 0DCD 为:0000
    寄存器 0DCE 为:0000
    寄存器 0DCF 为:0000
    寄存器 0DD0 为:0000
    寄存器 0DD1 为:0000
    寄存器 0DD2 为:0000
    寄存器 0DD3 为:0000
    寄存器 0DD4 为:0000
    寄存器 0DD5 为:0000
    寄存器 0DD6 为:0000
    寄存器 1007 是:003d
    寄存器 1009 是:0000
    寄存器 1012 为:0002
    寄存器 1834 是:c001
    寄存器 1900 为:0000
    寄存器 1901 是:0901
    寄存器 1902 是:0002
    寄存器 1903 是:0002
    1904 年注册号是:0000
    寄存器 3904 为:0000
    寄存器 3905 为:0000
    寄存器 3906 是:0000
    寄存器 3907 为:0000
    寄存器 3908 为:0000
    寄存器 390A 为:0000
    寄存器 390B 是:0000
    寄存器 390C 为:0000
    寄存器 390D 为:0000
    寄存器 7200 为:0000

    您在寻找什么?

    此致

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我会仔细研究一下、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    链路状态寄存器位 0x01[2]指示链路已接通。 如果 DP83TG721 配置为管理模式、则 PHY 仅在将 0x0001 写入寄存器 0x018C 后才能建立链路。 此 PHY 的链路伙伴是什么? 此外、您是否使用任何类型的初始化脚本? 在该器件的安全资源文件中、有一个 Open Alliance 初始化脚本。 如果您使用它来初始化器件、您仍然看到链路问题吗?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的答复。 根据您的回答、当建立链路时、我看到寄存器 0001 从 0x0141 变为 0x0145。 因此、1000BASE-T1 链路似乎正常、但介质转换器功能仍然无法正常运行。  我检查了寄存器的 SGMII 状态(寄存器 060A) 。 SGMII 链路断开(位 11 = 0)。 1000BASE-T1-PHY 和 1000BASE-T-PHY 之间的连接已断开、我想知道为什么导致其在电路板上建立连接。 如何调试该连接?

    我不使用 初始化脚本,也找不到任何对此板的 skript。 我有几个来自不同制造商的链路伙伴。

    为了获得更好的概述:我正在测试从一台 PC 到通过交换机路由的另一台 PC 的连接。 交换机和 PC2 I 之间的链路由两个 1000BASE-T1 介质转换器和一个 1000BASE-T1 线路所取代。 我用这个评估板替换了第一个媒体转换器。 最近、我收到了另一款评估板 DP83TG720EVM-MC。 我用之前使用的 TI 电路板替换了这个。 结果是完美的连接。 然而、我仍然希望 DP83TG721EVM-MC 启动并运行并使用它执行测试。

    此致、

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的更新。 您能否给 EVM 发送一张照片、以便我验证跳线配置? 当前 TX 数据包计数器寄存器 0x639 在寄存器转储中显示值 0。 通常这指向 MAC 接口中不匹配的情况。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    很抱歉、我无法上传图片、原因是上传有问题。 当我将图片拖放到文本字段时、我收到错误消息:“我们深表歉意、但意外的问题导致您请求的页面无法使用。 我们已经记录了该问题、因此网站管理员可以解决该问题。“ 使用 Insert>图像/视频/文件打开一个窗口、我只能在其中输入链接。 没有文件拖放功能、也没有文件搜索或上传选项。

    我记下所有已连接的跳线(所有其他连接器均为开路):

    SPE 电路板:

    • J4 引脚 2 至引脚 3
    • J5 引脚 1 和引脚 2
    • J6 引脚 2 至引脚 3
    • J10  引脚 1 和引脚 2
    • J11 引脚 1 和引脚 2
    • J12 引脚 2 至引脚 3
    • J13 引脚 1 和引脚 2
    • J15 引脚 1 和引脚 2
    • J20 引脚 1 和引脚 2
    • J21 引脚 1 至引脚 2
    • J22  引脚 1 — 引脚 2
    • J23  引脚 1 和引脚 2
    • J24  引脚 1 和引脚 2
    • J25  引脚 2 至引脚 3
    • J26  引脚 1 和引脚 2
    • J27  引脚 1 — 引脚 2

    RJ45 板

    • J1_1  引脚 1 和引脚 2
    • J2_1  引脚 1 和引脚 2
    • J3_1  引脚 1 和引脚 2
    • J4_1  引脚 1 和引脚 2
    • J5_1  引脚 1 — 引脚 2

    此致、

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢对捆扎的书面描述。 如果将照片放在.zip 文件中并附加 zip 文件、那么附加照片是否有效? 在此期间、我将检查列出的配置。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    是否可以随照片发送此 zip 文件? 有时、EVM 用户指南中所述的引脚枚举会 与电路板引起混淆。

    此致、

    GREG