This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:数字输入最大瞬态额定值

Guru**** 2946050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628538/ads8509-digital-inputs-maximum-transient-ratings

器件型号: ADS8509

您好:

我的设计采用 ADS8509 A/D、由于 PCB 布局不理想、R/Cbar 输入处的输入电压在上升沿后会过冲至 6.5V、持续时间约为 5ns。  使用合适的 ibis 模型的 HyperLynx 信号完整性仿真显示了在这些过冲~5ns 时流入 R/Cbar 输入的电流的 12mA。

ADS8509 数字输入是否可以在 5ns 的时间内承受该瞬态输入电流? 如果是这样、短时间内能够通过 ESD 钳位二极管流入数字输入并流入正或负电源轨(如 5ns 左右)的最大瞬态电流是多少?

谢谢、

Naiden Spasov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naiden、  

    数字引脚上为 6.5V、或者 Rxin 引脚旁边的任何引脚超出了此器件的绝对最大额定值、因此不建议在此类情况下使用。   

    这是在当前正常运行的系统上发生的吗?  这种过冲是在每个上升沿后发生还是不频繁?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    在当前正常运行的系统上不会发生这种情况。 我认为现有产品的 BOM 变化会导致上述 过冲在每个上升沿发生。

    谢谢、

    Naiden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naiden、  

    因此、过冲是不可避免的? 还是系统要求? 您能详细解释一下您的系统吗?  

    我们有一些器件的绝对最大额定值为 7V、但在这些情况下仍不建议长时间使用。 延长使用时、 数字电源的建议电源限制通常为≤5.5V。 通常、对于非模拟输入引脚、我们许多器件的绝对最大电流是±10mA 、但同样、这不是建议长时间使用的状态。  

    是否有可能更改 BOM 或原理图以限制流入该引脚的电流和电压?  

    此致、  

    Yolanda