This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:请求更换

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628794/tps50601-sp-request-for-replacement

零件号: TPS50601-SP

关于带有 c/n:5962R1022101VSC 和 p/t:TPS50601-RHA 的德州仪器 (TI) 器件、由 ATN PO 订购、参考:5026688/pos。 001、请注意已观察到以下异常情况:

 

-在作为传入检查的一部分进行的外部目视检查 (EVI) 期间,17 个样本显示导联上的颜色变色 (S/N 462,465,470,473,475,475,475,475</s>475,475,475,475 477,479,962,963、965 至 970、 974 和 975。

-附上一个代表性图像 (S/N# 470)。

-使用 S/N#470 对样品进行了 EDAX 材料分析,以检查检测到的偏差的成分,结果约为硫的 5.17%。

 

根据 TI CPR 编号 CPR251136846、我们无需将器件退回 TI 进行物理分析。

 

我们已收到向客户支持中心提交 17 个更换部件的请求单。

 

脱色导联 (SN# 470).pdf