This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32LP:JESD 接口

Guru**** 2950760 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627200/afe58jd32lp-jesd-interface

部件号: AFE58JD32LP

大家好、我正在使用 AFE58JD32LP 器件、并希望使用 JESD 接口。 我希望有人能确认我是否能够通过仅 2 个 JESD 通道从此器件读取 32 个通道? 每个通道的目标采样率相对较低、~4 –6MHz(12 位样本)、因此我认为此配置不是问题、但请告诉我您的想法。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是的、可以通过在每通道模式或双通道模式下配置 ADC、获取 2 个 JESD 通道上所有 32 个通道的数据。 通道 1 和通道 5 将是活动通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢谢塔尔!