This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:我们计划使用 ADS1261 /ADS124S06 替代 CS5524-ASZ- Cirrus Logic Inc.这是不是完美的选择?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628802/ads1261-we-are-planning-to-use-ads1261-ads124s06-as-a-replacement-of-cs5524-asz--cirrus-logic-inc-is-this-perfect-choice

器件型号: ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS124S06

尊敬的团队:

 

IUN 我们的项目有来自 Cirrus Logic Inc.的 CS5524-ASZ、似乎不会很快到达 EOL、因此我们计划使用 ADS1261 / ADS124S06 替代此器件。

这是不是完全取代现有的 Cirrus 芯片还是 TI 器件的任何参数都将影响结果还是需要对原理图进行任何评估?

谢谢!

 

此致、

Ragavan T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ragavan T

    如果您希望实现出色的噪声性能、那么我选择 ADS1261。 与 CS5524 相比、该器件具有更好的噪声性能、同时还提供更快的数据速率和更小的封装

    当然、即使接口都是 SPI、接口也会略有不同、但我们提供了示例代码、您可以 将这些代码集成到您的现有代码中、从而帮助您更快地进行原型设计 (https://www.ti.com/tool/download/ADS1261-C-EXAMPLE-CODE)。 如果您只想熟悉 ADC 行为 (https://www.ti.com/tool/ADS1261EVM)、我们还有一些评估模块。

    如果您对此器件有任何疑问、敬请告知

    -布莱恩