This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ads5296 断电时序

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1630422/ads5296a-ads5296-power-down-timing

器件型号: ADS5296A
主题中讨论的其他器件: ADS5296

您好、

请 提供 ads5296 断电时序。

PDN 引脚为“1"后“后、设计如何进入断电状态?

PDN 引脚回到“0"后“后、设计从断电状态退出了多少时间?

此致

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    PDN 引脚能够执行两种类型的断电。 一种是完全断电、另一种是部分断电。 如果 PDN-PIN_CFG 寄存器为 0、 则 PDN 引脚会完全断电、否则如果为 1、则 PDN 引脚会进行部分断电。 局部关断时、器件唤醒时间为 6us。 在完全断电的情况下、器件唤醒时间为 100us。