This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278QML-SP:ADS1278MHFQ-MLS 和 ADS1278WHFQ-MLS 的替代产品

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629147/ads1278qml-sp-replacement-for-ads1278mhfq-mls-and-ads1278whfq-mls

器件型号: ADS1278QML-SP
主题中讨论的其他器件: 5962L2521001VXCADS1278-SP

您好:

请确认 5962L2521001VXC 是否适用于 ADS1278MHFQ-MLS、5962L2521002VXC 是否适用于 ADS1278WHFQ-MLS。

 

我无法在线找到 ADS1278-SP。 如果 ADS1278-SP 不再可用、则需要更换。

谢谢、

Hiroki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki、

    我能否获得您的批准、以便通过电子邮件与您进行跟进?

    此致、Taiwo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请。