This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:DAC39RF10-SP 通过 SPI 端口命令正弦波、振幅过低

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626177/dac39rf10-sp-dac39rf10-sp-commanding-sine-wave-via-spi-port-amplitude-is-too-low

器件型号: DAC39RF10-SP

使用 SPI 端口(而不是 JESD)来生成正弦波,我们应该能够从平衡 — 非平衡变压器获得 1.4 伏 PTP、但看到的是 80mV 电压。 仍然是频率正确的干净正弦波。  我们可以更改频率、DUC 增益有效。  然而、当我们写入寄存器 AMP[3:0]时 、只得到零、DUC 增益可得到的最大振幅为 80MV PTP。  写入 AMP 寄存器除了 DP_EN=0 和 FR_EN=0 之外、还有什么不同?  我们有一个 3.24K 的基准电阻、当然电流为十六进制 15 0x0F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您正在使用我们的 EVM 还是在您自己的电路板上?

    您是否使用我们的 API 或 GUI 来配置 DAC?

    生成的频率是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、大家。  通过 SPI 端口生成信号时、AMP 寄存器不会执行任何操作。  我们发现问题、电路板上安装了错误的电感器作为 DAC 输出的上拉电阻器。  试图让 AMP 工作是一个红色错误。  董事会现在正在制定体面的水平。  我们正在 160MHz 进行测试。  可以关闭该主题。

           Andy